结果:找到"立创EDA 设计",相关内容1000条
- 创建元件封装时,怎么把添加的文本设置在丝印层
- 在封装中添加的文本在pcb设计时,不属于顶层丝印层,而是属于顶层,很不方便。请教怎么把他设置成丝印层?版本是标准版6.5
- 所属专栏: PCB设计 标签: 嘉立创eda 丝印层 pcb设计 发帖人:爱凑热闹 发帖时间:2024-03-27 16:35:00
- 原理图元器件选中bug?器件bug?
- 专业版鼠标选中器件有很大bug,老是把框外离得很远的器件一起选中,框里反而还有漏的。我放大屏幕想把局部电路选中整体移动到其他位置,然后矩形框内的选不齐,屏幕外的竟然选上了???前几次没注意,等调整好位置,其他地方的原理图全乱了,这是我的问题嘛?还有,昨天晚上画一个很简单的器件,原理图第一次画错了,后面竟然就无法修改了?改完刷新底下放置预览都是对的,一点放置就还是原来那个错的,甚至删除重建也不行,我真的震惊了,难道就是因为我没改名字嘛?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda 专业版 原理图设计 pcb设计 发帖人:samaritan 发帖时间:2021-11-30 08:36:00
- 关于立创EDA的一些建议
- 1、建议添加移动快捷键,在通过交叉选择后,可以通过按移动快捷键,将选中的元器件将原件自动的吸附到光标的中心(类似PADS的CTRL+E),这样在大量元器件的时候比较方便,不用多次缩放2、在多个目标重叠在一起的时候,希望可以添加类似PADS的TAB键,可以切换选择。3、希望可以添加,增加过孔继续布线的功能,类似PADSF4。PS:最后一个疑惑为什么从原理图导入PCB自动生成的板框默认不在原点。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 设计 发帖人:yaoting 发帖时间:2020-10-08 16:38:00
- 【视频教程】75分钟掌握立创EDA电路设计与制作全流程
- 以基于STM8的温度采集模块为案例,手把手讲述立创EDA电路设计与制作的全流程:包括原理图库搜索、原理图设计、网络表检查、封装数据核对、PCB导入、边框与定位孔、布局有走线、覆铜、3D预览、PCB工艺参数等内容,让你在一堂课里了解立创EDA进行电路设计的全过程。B站视频观看链接:https://www.bilibili.com/video/BV1KA411b7o8/
- 所属专栏: 使用教程 标签: 电路设计 PCB 立创EDA 发帖人:小蜜蜂老师 发帖时间:2020-04-14 21:28:00
- 开源推荐006期丨ATX电源测试仪
- 开源工程名称:ATX电源测试仪作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/atx_psu_tester✨工程描述:前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 开源硬件 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:39:00
- 开源推荐005期丨LED点阵时钟
- 开源工程名称:LED点阵时钟作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/led_matrix_clokc✨工程描述:基于51单片机的LED点阵电子时钟。基于STC15W4K系列超高速51单片机。在100*40mm大小的双面板上容纳了所有的元器件。DS3231实时时钟(RTC)芯片,年误差不超过5分钟。点阵分辨率:24*8通过底部的进度条显示秒数。通过重力感应来确定显示方向。micro-usb接口供电。CR1220后备电池,断电不会停止走时。PCB预留DS18B20温度传感器接口和蜂鸣器控制接口,可根据需要自行添加提供源代码。提供外壳3D模...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB设计 OSHWHUB 开源硬件 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:30:00
- 开源推荐004期丨18650锂电池LED灯
- 开源工程名称:18650锂电池LED灯投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/ip5306-li-dian-chi-chong-fang-dian-ban✨工程描述:使用IP5306锂电池充放电芯片和PT4115LED恒流驱动IC,可以对18650电池充放电,还可以做LED灯。红圈1为IP5306锂电池充电和升压5V电路,SW1开关短按可以触发电量显示百分比指示灯和USB5V输出。红圈2为PT4115恒流LED驱动电路,最大恒流800MA,长按3秒SW1可以控制PT4115点亮和关闭LED灯。✨PCB板和焊接成品PCB布局进行了修...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-05 10:41:00
- 开源推荐003期丨51单片机脱机下载和烧录器
- 开源工程名称:51单片机脱机下载和烧录器投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/51-dan-pian-ji-xia-zai-qi✨工程描述:STC51单片机最方便的就是ISP下载,一般都是用CH340下载烧录,但是STC单片机在ISP烧录时要断电冷启动才能烧录成功,并且在没有完全把目标单片机电路的电源全部释放完时,就算你执行了断电也不一定能烧录成功。最方便的就是用CH340再加一个自锁开关来控制目标板的电源通断,自锁开关开的时候可以给目标单片机供电,自锁断开时可以通过一个10欧左右的电阻对地方放电。但是这样做就是要每次烧录时要用...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-04 14:33:00
- 开源推荐002期丨TPS54360降压模块
- 开源工程名称:TPS54360降压模块作者:suifeng8071工程链接:https://oshwhub.com/dian-sai-1/tps54360✨工程描述:TPS54360是一款具有集成型高侧MOSFET的60V、3.5A降压稳压器。按照ISO7637标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至2µA。4.5V到60V(绝对最大值为65V)输入范围:3.5A持续电流、4.5A最低峰值电感器电流限制电流模式控制直流/直流转换器92...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-03 10:52:00
- 开源推荐001期丨VFD时钟
- 嗨~这里是立创EDA开源硬件项目推荐,在OSHWHub开源的优秀项目都会在这里进行推荐供大家交流学习,每个项目基本都包括项目描述、原理图设计、PCB设计、BOM表、实物图、演示视频、调试程序等等;本期工程详情可查看地址:https://oshwhub.com/katachi/vfd-shi-zhong工程描述:VacuumFluorescentDisplay(vfd)即真空荧光显示屏,其独特的发光效果受不少发烧友青睐。VFD显示原理一般是屏上侧灯丝供电后激发出电子,然后下册有栅极和阳极(类比数码管公共端和段端),恰当设置栅极阳极和灯丝的电势,可使电子轰击阳极上的荧光粉而发出美妙的光线。VFD...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-11-26 17:27:00
返回